This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150频率抖动和吱吱声噪声

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012247/lm3150-lm3150-frequency-jitter-and-squeaking-noise

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:LM5166

您好!

但是、回到这个问题无法打开上一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986269/lm3150-lm3150---squeaking-noise

我最终得到了一个从一开始就发出吱吱声的电路板、因此可以对其进行更多测试。  

原因似乎确实是开关频率存在相当大的抖动。 在轻负载条件下、该值约为200-300ns、在重负载条件下、该值可达1us。 有些电路板即使在轻负载时也会发出吱声、但在 极高负载时可以听到更高的数量。  

我尝试根据参考线程中的建议、通过 C17=1nF 来调整 III 类纹波网络、情况明显改善、纹波减少到< 500ns、吱吱声消失。  

在上一个主题中、Orlando 建议增加 C17、但是否还应调整 R4和 C4? (这是一种继承设计、如果有一些原因、则没有记录)。

我还尝试使用 webench 建议的值- R4=100k、C4=6n8、C17=100pf。 这里的抖动甚至更低、但开关频率从大约200kHz 跃升至275kHz。 它背后的原因是什么?

我知道 SNVA776A、但这似乎并未将 C17值 wrt 至 SW 频率。

谢谢

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    130pF 耦合电容可能过低、并且在 FB 的有效电阻下可能会发生放电(因此、1nF 的工作效果更好)。 请确保 FB 引脚上有足够的三角无噪声纹波电压。 此外、FB 走线越短越好、降低噪声拾取也至关重要。  

    此处的 FB 电阻相对较高、应放置在非常靠近 IC 的位置、并具有短接地路径。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tim。

    1) 1) LM3150的建议纹波是什么? 我可以看到、例如、LM5166的数据表中有迟滞、但我找不到与 LM3150相同的信息。

    2) 2)我们在当前发布的最新原型上解决了 FB 环路问题。 手提式原型确实改善了低负载(在高负载时仍然可以听到)、1nF 将抖动提高到大约500ns。 是否有任何规则可以接受什么?

    3)关于 webench、仿真、似乎建议 使用 R4=100k、C4=6n8、C17=100pF、然而仿真开关频率与实际情况相差100kHz、然而仿真频率似乎与 Ron 给出的频率一致。 这只是模拟模型的限制吗?

    4) 4)对于 C17、是否最好保持402k / 1n5和1nF 的值? 是否有任何特殊问题、需要核实的事项? (除了注入的 FB 节点纹波)。

    非常感谢

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    LM5166具有用于 PFM 运行的迟滞、而不是 COT。 在 COT 运行时、FB 电压下降到 FB 阈值、这会触发高侧 FET 导通。

    通常、纹波应为三角波(与 SW 电压同相)、且峰间振幅约为50mV。 您可以使用 LM3150快速入门计算器来帮助选择组件: https://www.ti.com/tool/LM315XQUICK-CALC

    此外、请查看应用手册 snva874以了解更多详细信息: www.ti.com/lit/snva874

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我基于 SNVA776A 对上述内容进行了说明。 以4mV 迟滞为基准(也可在数据表中找到)、并据此选择20mV 作为保守的目标值。 或者 我是否误解了任何内容?

    '对于 LM5166、根据4mV (典型值)的反馈电压比较器迟滞、谨慎选择20mV 项。 请注意、其他 COT 降压转换器可能具有不同的比较器迟滞、因此可能需要相应地调整该项。" 在讨论3类补偿网络的阶段稍后也会引用20mV。  

    引用的 Excel 工作表似乎没有涉及类型3补偿、但我将尝试通读您发布的稳定性文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    4mV 迟滞是 LM5166 COT 模式运行的一项附加功能、因为它有助于在纹波振幅可能较低时实现高占空比运行。 基本上、高侧 FET 保持导通状态、直到 FB 电压增加4mV (此导通时间比一次性计时器长很多)。 LM3150没有这个-它只是在 FB 电压达到阈值时开启 FET、在 COT 开启定时器过期后关闭。

    此致、

    Tim