客户提出的问题
症状学
REGN 的输出= 4.8V 停止。 (当 VBUS 被打开时、输出只能持续很短的时间)
当 VSYS 即将启动时、REGN 的输出似乎已经下降。
附上*波形供您参考。
造成这种情况的原因是什么?
我做了什么作为操作检查(当它正常工作时我能够检查什么)
・VBUS = 5V 是输入、REGN = 4.8V 是输出。
・VBUS = 5V 是输入、VSYS = 8.4V 是输出。
=>此时、我触摸了 TI 充电器 GUI 上的寄存器设置、将设置更改为 VSYS = 8.2V 和 VSYS = 8.0V、并确认它们实际上是输出。
・当输入 VBAT = 8.2V 而未向 VBUS 输入任何内容时、VSYS = 8.2V 输出(此时 VSYS 没有负载)。

我检查了是否设置了 EN_HIZ。 (禁用看门狗。)
当我查看 TI 充电器 GUI 上的 EN_HIZ 复选框时、已选中该复选框。
取消选中时、确认尝试临时输出 REGN、如所附波形所示。 (它从0V 反复下降到5V 大约3.5秒。)

此致、
Kagawa