This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:REGN 掉线

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008543/bq25792evm-regn-dropped

器件型号:BQ25792EVM

客户提出的问题

 症状学
REGN 的输出= 4.8V 停止。 (当 VBUS 被打开时、输出只能持续很短的时间)
当 VSYS 即将启动时、REGN 的输出似乎已经下降。
附上*波形供您参考。

造成这种情况的原因是什么?

 我做了什么作为操作检查(当它正常工作时我能够检查什么)
・VBUS = 5V 是输入、REGN = 4.8V 是输出。
・VBUS = 5V 是输入、VSYS = 8.4V 是输出。
=>此时、我触摸了 TI 充电器 GUI 上的寄存器设置、将设置更改为 VSYS = 8.2V 和 VSYS = 8.0V、并确认它们实际上是输出。
・当输入 VBAT = 8.2V 而未向 VBUS 输入任何内容时、VSYS = 8.2V 输出(此时 VSYS 没有负载)。

我检查了是否设置了 EN_HIZ。 (禁用看门狗。)
当我查看 TI 充电器 GUI 上的 EN_HIZ 复选框时、已选中该复选框。
取消选中时、确认尝试临时输出 REGN、如所附波形所示。 (它从0V 反复下降到5V 大约3.5秒。)

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    我不理解您的测试设置。  测试时是否连接了电池?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    客户的测试设置如下所示。

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    如果 HCZ 自动在7次尝试后打开、则存在某种故障。  您能否读取状态寄存器和故障寄存器以查找故障?   

    如果电池连接在 BAT 上并且在 SYS 上看不到、则 FLOCY FET 关闭。  是否有可能在一整夜将电池放电至3.6V 以下?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    如果充电配置的 DPLUS_DAC 和 DMINUS_DAC 均为高阻态、则将不会输出 REGN、并且通过设置为高阻态以外的其他设置、将输出 REGN = 5V。
    是这样吗?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    具有 HiZ 输出的 D+/D-意味着这2个引脚仅具有高阻抗输出、不会影响 REGN。  它与 IC 本身进入 HiZ 不同。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    1)当电池(3.933V)连接到无 VIN 的 EMV 时、电池电压降至3.325V。 (空载)
    2) 2)应用 VIN 5.0V 后、电池电压降至2.164V。 (空载)

    这是否是损坏的 EMV?

    EVM 照片和寄存器值如下所示。

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    充电器报告 VSYS SHORT 和 IINDPM。  如果没有任何东西从外部连接到 SYS、则 EVM 会断开。

    此致、

    Jeff