This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:使用 LMZM23601进行设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012781/lmzm23601-designing-with-lmzm23601

器件型号:LMZM23601

大家好、
我正在设计 一个采用反相配置的 LMZM23601的电路。
我所需的输出电压为-15V。
我的输入为+20V。
我不使用 PGOOD 功能。 因此、我将其上拉至 Vin。 是否可以将 PGOOD 引脚保持悬空?

这是我的电路。

我已选择 RfbT 的值为300K、我的 RfbB 计算值为21.4K。
我的计算是否正确?
此外、我在同一电路中使用了另一个 LMZM23601、以便从相同的20V 电压生成+3.6V 的电压。
RfbT=300K 时、RfbB 的计算值为115.38K。
在这两种情况下、前馈电容器的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    1. 如果不需要 PGOOD 功能、则可以将其保持悬空或连接到 VOUT。 请勿连接到 Vin。
    2. 这是正确的值、得出-15Vout 的结果。
    3. 正确的值、结果为3.6V。
    4. 修改 Cout 和 CFF 将影响系统环路稳定性。 CFF 电容器旨在帮助改善相位裕度和带宽。 这不一定是必需的。 建议运行频率响应分析、以确保正常运行和系统稳定性。 根据结果、每个应用都需要不同的值。 我建议在没有 CFF 的情况下运行频率响应、并查看系统(稳定性)是否需要改进。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的答复。
    很抱歉,我需要澄清。
    将 PGOOD 连接到 VOUT 意味着 VOUT 引脚或输出电压
    如果配置为 IBB、VOUT 引脚将作为系统接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    没问题。 我可以理解这种混淆。 PGOOD 到输出电压(即 GND 引脚)。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  
    1) 1)在 IBB 配置中、PGOOD 引脚连接到器件的 GND 引脚(反相电压输出)
    2) 2)由于 GND 引脚和散热焊盘在内部连接、因此散热焊盘也连接到反相电压输出。 这会影响有效的功率耗散吗?
    3) 3) PGOOD 引脚在正常工作时连接到正电压。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    它会影响热性能;具体取决于您的电路板布局。 重要的是、您的返回路径(IBB 配置中的 VOUT 引脚)具有较大的覆铜区、以实现更好的热性能。

    此致、
    Alejandro