Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
大家好、
我正在设计 一个采用反相配置的 LMZM23601的电路。
我所需的输出电压为-15V。
我的输入为+20V。
我不使用 PGOOD 功能。 因此、我将其上拉至 Vin。 是否可以将 PGOOD 引脚保持悬空?
这是我的电路。 
我已选择 RfbT 的值为300K、我的 RfbB 计算值为21.4K。
我的计算是否正确?
此外、我在同一电路中使用了另一个 LMZM23601、以便从相同的20V 电压生成+3.6V 的电压。
RfbT=300K 时、RfbB 的计算值为115.38K。
在这两种情况下、前馈电容器的值应该是多少?