This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:TPS62160-Q1设计用于3.3V、但仅生成3.19V 电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162-Q1, TPS62160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011626/tps62160-q1-tps62160-q1-designed-for-3-3v-but-it-generates-3-19v-only

器件型号:TPS62160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62162-Q1

尊敬的先生:

我们在设计中使用 TPS62160QDSGRQ1降压转换器来生成3.3V 电压。 根据我们的计算、反馈电阻器为 R1=470K、R2=150K。 但生成的输出电压仅为3.19V。 我们已经检查了仅为0.755V 的 VFB。 我还附上了原理图。 提供的输入电压为12V。

e2e.ti.com/.../3v3-buck-converter.pdf

此致

Ebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin 您好!

    电阻器 R1和 R2的额定容差是1%还是5%?  如果使用了5%的电阻器、那么在您选择 R1和 R2的情况下、输出电压上可能会出现3.07V 的最坏情况。

    对于12V 至3.3V 稳压应用、使用 此器件的 TPS62162-Q1版本可能是有利的、该版本已编程为输出3.3V。 它不需要使用 R1和 R2来减少设计的器件数量。

    有关这一点的另一个参考、请参阅 部分的数据表  9.2.2.1.

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    反馈电路中使用了1%的电阻器。 由于我们已经制造了电路板、因此无法更改器件。

    此致

    Ebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin 您好!

    我建议如下:

    1.用清水清洁 FB 引脚区域周围的器件、以去除任何残留磁通。

    2.为 R1和 R2使用较低阻值的电阻器、以实现更精确、更稳健的设计。

    FB 引脚应进行调节以实现0.8V。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我清理了 FB 引脚的面积、并确保没有磁通。 R1和 R2均为1%容差。

    此致

    Ebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin 您好!

    1%电阻器的容差应良好。 反馈电阻器的值也可能较低、以提高精度(例如、R1=47k、R2=15K)。 这会从输出中汲取稍大的电流、但有助于解决精度问题。  如果您不能更改制造的电路板、这可能也不有帮助。

    您从何处测量输出电压(铁氧体磁珠的左侧或右侧)?

    在什么负载条件下进行测试(满载、空载)?

    如果提供测试设置、则获得 Vout (铁氧体磁珠两侧)和 VFB 的测量波形可能会有所帮助。 这将有助于我们进一步调试这种情况。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我已经尝试使用电阻器47k 和15K、但结果相同。 我已经连接了铁氧体磁珠前后以及反馈电压的 Vout 波形。 我已经在负载和无负载条件下进行了测试、两者显示的结果相同。 连接到该3V3电源轨的所有 IC 工作正常。

    此致

    Ebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    稍后会作出回应。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin 您好!

    3.22V 时的输出电压是合理的、因为 TPS62160-Q1在 PWM 模式下的反馈电压精度为+/-3%。

    我建议重新计算电阻器、以提供稍高的输出电压、从而补偿这种精度和铁氧体磁珠上的压降。

    我计算出1%的电阻器为 r1=48.7k、r2=15k (如果对您的设计更方便、您也可以尝试 r1=487k、r2=150k)、  

      我使用了 Vref=0.78V (根据您的测量值)、计算出的 Vout = 3.312V。  

    如果您需要更大的裕度(稍高的输出电压)、您甚至可以为 R1使用下一个最高1%的电阻器(49.9K)。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph