This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:VCS 引脚电压的稳定性问题

Guru**** 2380390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013218/ucc28722-stability-issue-of-vcs-pin-voltage

器件型号:UCC28722

尊敬的先生:  

我们正在尝试在 降压转换器设计应用(380V 标称输入和15V 输出)中操作 UCC28722。 我们使用 达林顿对代替 NPN 晶体管作为开关器件。在输入电压为90V 且负载为150mA 的情况下运行转换器时、我们将获得 VCS 引脚波形、如下所示。 从波形中可以清楚地看出,即使 VCS 引脚的电压低于1.5V,但它不是稳定的波形。如何稳定 VCS 引脚电压?? 黄色信号是 DRV 引脚输出,粉色是 VCS 引脚电压。 此外,即使 DRV 信号关闭,达林顿对也需要大约4微秒才能关闭。如何缓解这些问题??

 

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是相同条件下的 VS 引脚电压。 第一个峰值为4.52V,第二个峰值为3.8V。第一个图像放大,第二个图像缩小图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    基本上、CS 引脚是 UCC287222的输入引脚、VCS 的电压由内部环路计算确定。 不规则的峰值电流可能是由 VS 引脚上的不规则感应引起的。 因此、请务必仔细布置 VS 引脚并遵循数据表上的 PCB 设计指南。

    您显示的第一个波形称为“关闭延迟”,这是一种正常行为,您可以对其进行改进,但无法消除它。 以下电路可帮助缓解关断延迟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生