请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28722
尊敬的先生:
我们正在尝试在 降压转换器设计应用(380V 标称输入和15V 输出)中操作 UCC28722。 我们使用 达林顿对代替 NPN 晶体管作为开关器件。在输入电压为90V 且负载为150mA 的情况下运行转换器时、我们将获得 VCS 引脚波形、如下所示。 从波形中可以清楚地看出,即使 VCS 引脚的电压低于1.5V,但它不是稳定的波形。如何稳定 VCS 引脚电压?? 黄色信号是 DRV 引脚输出,粉色是 VCS 引脚电压。 此外,即使 DRV 信号关闭,达林顿对也需要大约4微秒才能关闭。如何缓解这些问题??


此致、