This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:使用 R (IMON)公式时的混淆

Guru**** 1182520 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, TPS25947, TPS25200-Q1, TPS25940, TPS25940-Q1, TPS2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009965/tps25940-q1-confusion-in-using-r-imon-equation

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:INA3221TPS25947TPS25200-Q1TPS25940TPS2596

大家好、

您能在以下客户咨询方面为我们提供帮助吗?

eFUSE 的应用如下:我将在复位电路的施密特触发反相器的 VDD 引脚上应用 eFUSE。 在发生单粒子闩锁的情况下、eFUSE 将切断过流现象;因此、可以使施密特逆变器免受过流浪涌的影响、并停止单粒子闩锁。 为了让 eFUSE 发挥作用、我需要为 IMON 引脚和 ILIM 引脚选择正确的电阻器。

在这里、我会与这些方程相混淆。 虽然我知道 R (ILIM)用于过流保护、但我还打算使用 IMON 引脚来监控电流。

数据表中有3个用于计算 R (IMON)的公式:公式5、公式13和公式36。 对我来说、这3个方程彼此矛盾。

公式36似乎是我的应用最简单的公式、但它不包括设置过流阈值的 ILIM。 不应排除 ILIM 以实现过流保护? 此外、公式36将 PGTH 引脚连接到 IMON 引脚。 为什么在 PGTH > V (PGTHR)时器件不会关断时会这样做? 如果 PGTH > V (PGTHR)、数据表不明确指示器件关断、仅将 PGOOD 引脚置为高电平。

对于方程式13、为什么 ADC 的电压范围很重要、而在方程式36中它不重要? 此外、为什么等式13包含 ILIM、但等式36不包含 ILIM?

对于公式5、为什么分子基于 V (IN)、而公式13分子基于 ADC 电压范围?

这些都令人困惑。 请帮助我为 IMON 引脚选择要遵循的公式。

对于过流保护应用、我是否确实需要将 PGTH 连接到 IMON? 如果 PGTH 连接到 IMON、器件是否会在过流期间关断?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1. eq5和 eq13之间的差异是 eq5确保流经器件的电流 和 IMON 引脚上的电压之间的关系是线性的。 因此、它使用分子表示 IMON 处的最大电压和最大电流。  Eq13重点介绍使用 ADC 的系统。  Eq13尝试确保对于流经器件的最大电流(即电流限制),IMON 引脚上的电压不超过 ADC 输入电压范围。  因此、如果您使用的是 ADC、则可以使用公式13、对于线性输出、请确保 ADC 最大输入电压小于6V。

    2、现在的电路36用于特殊的电路配置。 如果要在发生过流事件时设置标志、则可以将 IMON 短接至 PGTH 引脚。 此处您未将 IMON 用于电流监视器。 因此、您不会使用 eq 5或 eq 13。 在这里,我们选择 Rimon,这样当电流高于特定值时,PGTH 将提供高于0.99 (PGTH 上升阈值)的电压。 当 PGTH 高于0.99时、PG 将变为高电平。 因此、当电流高于特定值时、PG 将变为高电平。 该电流的特定值可以与电流限制相同。 当它与电流限制相同时、当您的系统处于过流状态时、PG 将变为高电平。

    因此、如果您希望监测电流并且使用 ADC、则使用公式13。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。 根据客户、

    如果我要使用 INA3221 (工作范围= 0 - 26V)来测量 IMON 引脚上的电压、我仍然必须将自己的电压限制在6V 以下? 由于这个6V 限制、我仍然会使用公式5吗?

    2.感谢您的澄清。 我对此电路配置的担心是、PGOOD 在过流期间将变为高电平。 它只会变为高电平以通知过流。 它不会自动关断器件。 我是否正确地说了,是的?

    另一件事:您说过、"这个特定的电流值可以与电流限制相同。" 但我看不到 R (ILIM)作为公式的一部分。 如果我使用 R (ILIM)、使其电流限制与等式36中的 R (IMON)电流限制不同、该怎么办?

    理想情况下、对于我的应用、我希望 eFUSE 在过流期间设置一个标志、调节过流以收敛到电流限制、在短路电流 I (FASTTRIP)期间关断、并在必要时激活热关断。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请遵循公式5

    不能、它不能关断器件。  

    公式36的电路是一种特殊配置。 它用于在过流期间设置 PG。 通过 eq 36、您可以选择系统应认为存在过流的电流值。 您将此值放入 eq36中以获取 Rimon。 实际上、您会希望 eq36中的过流值与电流限制相同。 但是、如果您不想、您可以使它们保持不同。 器件内部 FET 将根据使用 RLIM 设置的值进行电流限制。

    该器件在过流期间不具有设置标志的功能,但您可以使用 eq 36的电路来实现该功能。 您是否使用 INA3221进行过流检测或持续监控通过器件的电流?

    如果您需要符合汽车标准的器件,请参阅 TPS25200-Q1,它具有用于 检测过流的内置标志。 此外、我们还推出了可在您的应用中使用的全新器件 TPS25947。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunel、

    我们收到了客户的进一步询问、如下所示。

    好的、我将遵循 eq。 5.
    2.明白。
    3.我认为我现在对你所说的话有了更好的了解。 我想、我将在 eq36中设置过流值与电流限制相同。 如果我这么做、那么秒。 将采用9.3.4.1和9.3.4.2。 这样、一个标志将被置为有效(FLT 引脚)。

    暂时、我想将 INA3221用于 IMON 引脚、我将使用 eFUSE 产品进行过流检测。 请不要混淆这两者。

    4.我也对"电池短路保护"和"接地短路保护"功能有点困惑。 请详细说明这一点吗? 谢谢

    此外、等式4中 I (LIM)的最小值是多少? 是否最低值为0.5A? 如果是、您能否与我分享一个具有 mA 电流电平 I (LIM)的 eFUSE? 谢谢

    TPS25940的额定电压为"AEC-Q100"。 如果 TPS25940也符合汽车标准、您为什么建议使用 TPS25200-Q1?

    我正在阅读 TPS25947、它比 TPS25940更简单、更方便  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TPS25940-Q1器 件的 FLT 引脚将在出现欠压、过压、反向电压-电流和热关断情况时置位。 FLT 引脚不会在过流时生效。 如果客户希望在过流期间将标志置为有效、则可以使用  TPS25940xx-Q1 10.2.4.3过载检测中的配置、其中 IMON 短接至 PGTH 以将 PG 引脚用作过流标志。 无论是否将 IMON 连接到 PG、都将根据 RLIM 值限制电流并快速跳闸。   

    2.电池短路意味着、例如在汽车系统中、您的电池为12V、您希望保护您的 USB 5V 电压轨。 假设电子保险丝输入为5V、由于电池短路、输出侧电压变为12V。 这将导致反向电流从 OUT 流向 IN。 因此、TPS25940器件通过关闭来阻断此反向电流。

    接地短路意味着当输出对地短路时、它们的电流会很大、从而可能损坏负载、电源和电路板。 因此、该器件具有短路保护功能、可在此类情况下快速关闭器件。

    ILIM 的最小值大约为0.6A。 请参阅 TPS2596以了解更低的电流限制。

    4.我认为客户只需要符合汽车标准的器件、因此我推荐 TPS25200-Q1、因为该器件会在过流时发出故障标志、客户无需使用 TPS25940-Q1中的 IMON 短接至 PG 的特殊配置。

    客户是否需要通过汽车认证的器件? 如果他们能详细了解应用、终端设备、保护需求、我可以推荐电子保险丝。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    这是客户的回应。

    这是我的应用。 在单粒子闩锁中、过流将通过 G1的 VDD 引脚浪涌。 G1是用于卫星复位电路的施密特逆变器(BU4S584G2-TR、VDD 中的最大电流为10mA)。 为了防止 SEL 发生过流、我将 eFUSE 放置在 VDD 引脚上、如绿色箭头所示。 希望 eFUSE 能够在电流低于 I (FASTTRIP)时调节过流、或者如果过流高于 I (FASTTRIP)、eFUSE 将关断/断开电源轨。

    VDD 的最大电流低至10mA、因此具有最小 ILIM 的 eFUSE 看起来像是 TPS25200-Q1。 对吧?

    是的、我需要汽车级 eFUSE 或更好的东西。

    如果您的产品专家可以推荐更多保护措施、请分享。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户是否希望将电流限制设置为10mA? 我认为您忘记了附加方框图、因为客户正在参考上述帖子中的一个图。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉、我未能附上原理图。 这是副本。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    可进入 VDD 引脚的最大电流为10mA? 他们想要将电流限制在10mA 以下?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    这是客户的回应。

    哈哈、是的、10mA。 理想情况下为10mA、因为10mA 是施密特逆变器 VDD 引脚的最大绝对额定值。

    我知道将电流限制在10mA 以下似乎有点荒谬、因此我想我只会使用 TPS25200-Q1。 使用该 eFUSE、我将把电流限制在40mA。 这样、CMOS 闩锁引起的任何过流都不应通过 VDD 引脚并破坏 CMOS。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TPS25200-Q1器件最小电流限值为85mA。 在该范围内、我们 保证电流限制精度、并对其进行测试并在数据表中提及。 如果它们将电流限制设置为低于85mA、则必须在其系统上验证这一点。 请告诉我是否可以关闭该主题、或者他们是其他问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    现在关闭线程。 如果有任何其他查询、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Danilo