主题中讨论的其他器件:INA3221、 TPS25947、 TPS25200-Q1、 TPS25940、 TPS2596
大家好、
您能在以下客户咨询方面为我们提供帮助吗?
eFUSE 的应用如下:我将在复位电路的施密特触发反相器的 VDD 引脚上应用 eFUSE。 在发生单粒子闩锁的情况下、eFUSE 将切断过流现象;因此、可以使施密特逆变器免受过流浪涌的影响、并停止单粒子闩锁。 为了让 eFUSE 发挥作用、我需要为 IMON 引脚和 ILIM 引脚选择正确的电阻器。
在这里、我会与这些方程相混淆。 虽然我知道 R (ILIM)用于过流保护、但我还打算使用 IMON 引脚来监控电流。
数据表中有3个用于计算 R (IMON)的公式:公式5、公式13和公式36。 对我来说、这3个方程彼此矛盾。
公式36似乎是我的应用最简单的公式、但它不包括设置过流阈值的 ILIM。 不应排除 ILIM 以实现过流保护? 此外、公式36将 PGTH 引脚连接到 IMON 引脚。 为什么在 PGTH > V (PGTHR)时器件不会关断时会这样做? 如果 PGTH > V (PGTHR)、数据表不明确指示器件关断、仅将 PGOOD 引脚置为高电平。
对于方程式13、为什么 ADC 的电压范围很重要、而在方程式36中它不重要? 此外、为什么等式13包含 ILIM、但等式36不包含 ILIM?
对于公式5、为什么分子基于 V (IN)、而公式13分子基于 ADC 电压范围?
这些都令人困惑。 请帮助我为 IMON 引脚选择要遵循的公式。
对于过流保护应用、我是否确实需要将 PGTH 连接到 IMON? 如果 PGTH 连接到 IMON、器件是否会在过流期间关断?
此致、
Danilo