主题中讨论的其他器件:DRV8305、 TMS320F28027F、 CSD18531Q5A
由于芯片短缺影响了我们的产品、我们正在尝试寻找 CSD18540Q5B 的替代 MOSFET。 我们将其用于由 DRV8305和 TMS320F28027F 驱动的电路中、用于无刷直流电机的无传感器驱动。 电池供电电压为36-42V、电机的最大拉电流为15A。
我看到类似 器件 CSD19502Q5BT、 CSD18532NQ5BT、栅源阈值电压稍高。 从1.5-2.3V 到2.4-3.4V。
这是我能看到的唯一一个可能有问题的差异。
这些是否足以替代产品?