This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:与 DRV8305搭配使用的替代 MOSFET

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, CSD18540Q5B, TMS320F28027F, CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012468/csd18540q5b-replacement-mosfet-to-be-used-with-drv8305

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件:DRV8305TMS320F28027FCSD18531Q5A

由于芯片短缺影响了我们的产品、我们正在尝试寻找  CSD18540Q5B 的替代 MOSFET。 我们将其用于由 DRV8305和 TMS320F28027F 驱动的电路中、用于无刷直流电机的无传感器驱动。 电池供电电压为36-42V、电机的最大拉电流为15A。

我看到类似 器件 CSD19502Q5BT、 CSD18532NQ5BT、栅源阈值电压稍高。 从1.5-2.3V 到2.4-3.4V。

这是我能看到的唯一一个可能有问题的差异。

这些是否足以替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注 TI FET。 要将 CSD18540Q5B 替换为两个相似 FET 中的任何一个、您必须使用 VGS >= 6V 来驱动栅极、这是指定、测试和保证导通电阻的最小电压。 请访问 MOSFET 支持与培训 页面、您可以在其中找到  适用于 BLDC 应用的基于 Excel 的 FET 选择工具。 此工具可计算 FET 功率损耗、并允许您比较最多3种不同的 TI FET 解决方案以满足您的应用需求。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、我还会将 CSD18531Q5A 作为替代方案。 功率损耗高于 CSD18540Q5B、但 FET 成本更低。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 感谢您的回答。 我不确定如何确定 DRV8305输出的电压? 您知道我可以在哪里找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 DRV8305数据表中找到该信息。 只要 PVDD > 8V 至 DRV8305、栅极驱动电压的标称值为10V。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!