This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:Webench 是否支持此器件?

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012383/tps543c20-is-this-part-supported-in-webench

器件型号:TPS543C20

大家好、

我的客户尝试在 Webench 中模拟此器件、但似乎不受支持。 我不确定原因、因为它似乎在8个月前就得到了支持(通过搜索 E2E 主题帖)。

这是否是错误、如果是、可以修复吗?
谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS543C20A 在 Webench 中受支持。  我会向客户推荐该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    他们希望在用于0.85V @ 50A 应用的5个双可堆叠 TPS543C20实例中使用该器件。 WEBENCHRegistered 电源设计器支持单个 TPS543C20器件,但不支持电压和电流共享模式下的两个器件,则需要在可堆叠主从器件设计中支持50A,如下所示。

     

    您是否了解有关此设计的参考设计、或者是否有方法在 Webench 中类似此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在 Webench 中对其进行仿真的最佳方法是创建一个具有一半输出电容的单相25A 设计并施加1/2的瞬态负载。

    TPS543C20产品文件夹中提供了许多两相参考设计以及一个两相评估板设计和开发工具

    https://www.ti.com/product/TPS543C20#design-development