主题中讨论的其他器件: TPS386000
大家好、TI 支持团队
一家客户公司正在使用 TPS386000-Q1来检查电路。
主器件(TPS386000-Q1)通过复位输出控制多达5个从器件(TPS386000-Q1)的 MR 引脚。
此时、将3.3V 上拉电阻施加到从器件的 MR 引脚上、但据报告电平降至1.6~2.4V。
在这种情况下、如果移除了连接到从器件侧 MR 引脚的上拉电阻器、则可以说它正常运行。
问题。
如果我移除连接到 MR 引脚的上拉电阻器、运行是否有问题?
(已链接数据表。)
有关条件中电平下降的预期原因是什么?
为便于参考、随附了电路图。

谢谢。
此致、
mj