This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000-Q1:有关 MR 引脚上拉设置的查询

Guru**** 2378850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000-Q1, TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012080/tps386000-q1-inquiry-about-pull-up-setting-for-mr-pin

器件型号:TPS386000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS386000

大家好、TI 支持团队

一家客户公司正在使用 TPS386000-Q1来检查电路。

主器件(TPS386000-Q1)通过复位输出控制多达5个从器件(TPS386000-Q1)的 MR 引脚。

此时、将3.3V 上拉电阻施加到从器件的 MR 引脚上、但据报告电平降至1.6~2.4V。

在这种情况下、如果移除了连接到从器件侧 MR 引脚的上拉电阻器、则可以说它正常运行。

问题。

如果我移除连接到 MR 引脚的上拉电阻器、运行是否有问题?

(已链接数据表。)

有关条件中电平下降的预期原因是什么?

为便于参考、随附了电路图。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果我错了、但客户有一个 TPS386000-Q1输出、控制 TPS386000-Q1的5个/MR 引脚、请更正我。 是这样吗?

    从原理图中、什么是上拉/RESET 引脚?  它是否来自每个 TPS386000-Q1上的/MR 上拉电阻器?  /MR 引脚上的上拉电阻器的值是多少?  如果主器件 TPS386000-Q1在5个从器件 TPS386000-Q1的/MR 引脚上拉低、其中 TPS386000的每个从器件都有一个10K 上拉电阻器、则有效电阻为2Kohm、这违反了输出晶体管的安全运行。  请参阅以下内容:

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是否有关于此问题的任何更新?