This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133 SW = PVCC

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012603/bq24133-bq24133-sw-pvcc

器件型号:BQ24133

你(们)好

客户使用 BQ24133进行设计、并找到 SW 输出电压=PVCC、PVCC=13V,SW=13V   PVCC=15V,SW=15V

如下所示进行测试:

移除 TS 电阻、SW 没有输出电压、STAT 闪烁。


ISET 电压139mV

ACSET 电压140mV

附加了原理图:

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    条件是什么? 输入电压是多少? 是否有电池电压? 电池上的电压是多少? 移除 TS 电阻之前、STAT 有什么作用? 请提供每个设置的更详细说明。

    谢谢、

    Mike Emanuel