请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A20 您好!
我的客户设计了如下 TPS548A20、用于选择 FCCM 模式并将 PGOOD 引脚连接到3.3V 器件。

此设计是否存在任何问题?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.链接至常见问题解答 MODE 引脚上的电压需要大于2.5V 才能进入 FCCM。
2. 不应该。 如果 PGOOD 引脚或 SN74xx 器件输入的泄漏电流高于典型值或 VREG 电压低于典型值、则100k 和200k 至电平位移电压可更改为较低的值。 进入 FCCM 的电压开启模式需要大于2.5V