This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:FCCM 模式选择

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012087/tps548a20-fccm-mode-selection

器件型号:TPS548A20

您好!

我的客户设计了如下 TPS548A20、用于选择 FCCM 模式并将 PGOOD 引脚连接到3.3V 器件。

此设计是否存在任何问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  针对 VREG 电压电平以外的上拉电压的 FCCM 模式选择相关的常见问题解答链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我的客户希望获得更清晰的上述电路指南。

    1.客户用于 PGOOD 3.3V 的105k 和200k 上拉/下拉电阻器是否会影响 FCCM 模式选择?

    相反、用于 FCCM 模式选择的150K 电阻是否会影响 PGOOD 3.3V 的使用?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       1.链接至常见问题解答 MODE 引脚上的电压需要大于2.5V 才能进入 FCCM。  

    2.  不应该。    如果 PGOOD 引脚或 SN74xx 器件输入的泄漏电流高于典型值或 VREG 电压低于典型值、则100k 和200k 至电平位移电压可更改为较低的值。   进入 FCCM 的电压开启模式需要大于2.5V