请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A26 您好!
你好。 客户希望了解 TPS7A26在输入电压=14V、输出电压=5V、输出电流=0.3mA 时的静态电流。
在我们查看数据表时、只有图10和图11显示了静态电流、但 Vout=1.24V 和 Iout=0A。
您能就客户查询帮助我们吗? 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.