This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:静态电流

Guru**** 2518730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012251/tps7a26-quiescent-current

器件型号:TPS7A26

您好!

你好。 客户希望了解 TPS7A26在输入电压=14V、输出电压=5V、输出电流=0.3mA 时的静态电流。

在我们查看数据表时、只有图10和图11显示了静态电流、但 Vout=1.24V 和 Iout=0A。

您能就客户查询帮助我们吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、  

    您是否在寻找0.3mA 或300mA? 只需确保我们能为您提供最相关的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    你好。 寻找0.3mA 输出电流的客户。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    大约为5uA。 下面是一些特性数据、显示了整个温度范围内低负载电流时的接地电流。