This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:支持其他快速充电标准、如 Qualcomm、Mediatec 等?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011377/bq25790-support-of-other-quick-charge-standards-like-qualcomm-mediatec-etc

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: TPS25750

BQ25790的数据表指出、该 IC 支持 USB 电力输送标准以及对所连接电源的自动检测。

USB PD 标准仅涵盖具有5V、12V 和20V 输出的电源。

因此、我的问题是、当我将其连接到能够提供最大27W 但最大仅为9V (例如5V/3A 和9V/3A)但没有12V 输出的电源时、会发生什么情况。

我可以在设备上使用9V 3A 的最大输出功率、还是仅提供5V 电压、因为9V 是非标准 USB PD 电压?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    D+/D-上的输入电流限制检测仅适用于 USB BC 1.2端口(SCP、CDP、DCP)和某些在 QC2.0可用时可用的高压 DCP 适配器。  如果未检测到、则充电器使用提供的电压、且输入电流限制寄存器设置为3A。  如果需要、可使用 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器将输入电流限制钳制在更低的值。  此充电没有 CCX 线路、因此无法检测电池充电时使用的 USB PD 源。  提及 USB PD 是指反向/OTG 模式、其中充电器可以在其输入端提供 USB PD 电压。  您将需要像 TPS25750这样的端口控制器来检测 USB PD 电源是否在充电。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速反馈!

    那么、我是否理解正确、如果我仅使用 BQ25790 IC 而不使用任何额外的端口控制器、我将具有以下输入和输出?

    输入:兼容 USB BC 1.2: 5V,最大1.5A   和

             兼容 USB QC 2.0的5V、9V、12V (20V QC2.0修订版 B?)、 2A 最大值、18W 最大值

        或者 未检测到任何内容:  最大5V、3A

    因此、使用此配置无法获得超过18W 的输入功率、即使 USB-C 端口连接了45W USB PD 电源也是如此?

    输出:  USB PD/OTG:   5V、12V、20V、5A 最大   值,不支持9V 等

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    在 D+/D-检测之后、主机可以更改输入电流限制(并禁用 ILIM_HIZ 引脚)。  由于充电器没有 CC1/2线路、因此需要使用 USB PD 通信芯片或端口控制器、以便在充电模式下将 USB PD 输出增加到5V 以上。  在 OTG 模式下、主机可以更改充电器所需的 OTG 输出。

    此致、

    Jeff