Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25750
BQ25790的数据表指出、该 IC 支持 USB 电力输送标准以及对所连接电源的自动检测。
USB PD 标准仅涵盖具有5V、12V 和20V 输出的电源。
因此、我的问题是、当我将其连接到能够提供最大27W 但最大仅为9V (例如5V/3A 和9V/3A)但没有12V 输出的电源时、会发生什么情况。
我可以在设备上使用9V 3A 的最大输出功率、还是仅提供5V 电压、因为9V 是非标准 USB PD 电压?
提前感谢!