This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI 的替代品#39;s LTC3643

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, LM76003, LM5176, LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011450/alternatives-for-adi-s-ltc3643

主题中讨论的其他器件:bq24640LM76003LM5176LM5157-Q1

您好!

我的客户希望找到  用于备用电源的双向转换器。 请参阅主要应用:

正常工作时、该器 件可将电压升高到40V 或更高、以便为电解电容器充电;当系统异常断电时、它会对电解电容器放电、以维持系统的正常运行。

此功能可通过 ADI 的 LTC3643实现。 我们的客户希望知道、如果我们有类似功能的器件可供推荐。 谢谢!

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    遗憾的是、我们没有直接替代该竞争对手的 IC。  什么是终端应用?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最终应用是运动控制器。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想添加有关此应用的一些详细信息。 我的客户希望执行电源的备份功能。 典型输入电压为24V (19-30V)、 因此它们希望使用该电源在正常运行期间将电容器充电至40V 或更高、 当系统异常断电时、它们希望使用 电解电容器中的电源来保持其他~50ms。 如果您有任何其他推荐的解决方法、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    LTC3643的最大输入电压为17V、因此我不知道它如何在19V-30V 输入电压下工作。 我假设系统也由24V 电源供电?  如果是、40V 充电电容器是否需要降压至24V?   

    TI 电池充电组当前没有独立的升压控制器。  我们现有的降压控制器都无法达到40V。  我们的最佳解决方案是具有28V 最大输入的 BQ24640超级电容器降压充电控制器。  或者、您的客户可以使用升压转换器/控制器在24V 至40V 的电压范围内为电容器充电、这通常不需要严格的充电曲线、只需要电流限制。

    此致、

    Jeff    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您的理解是非常正确的、系统也将由24V 电压供电、我们的客户希望我们帮助他们找到一种与 LTC3643类似但具有更高输入电压能力的解决方案。 此外、40V 充电电容器需要降压至24V、他们正在考虑使用我们的 LM76003来实现降压转换器。

    那么、您的建议是、我们建议客户使用 BQ24640为电压较低的电容器组充电? 还是只使用升压转换器? 如果我们的客户使用升压转换器/控制器、他们如何实时限制电流? 软启动功能或一些其他功能来实现的? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    bq24640是 TI 充电器团队提供的唯一产品。   

    我不熟悉 TI 升压转换器产品系列。  我将把您的帖子移至升压转换器/控制器团队。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    据我所知、对于这种情况和如此高的电压、我们没有完全集成的解决方案。

    对于低电压、我们针对4开关降压/升压转换器和一些外部组件的类似问题创建了一个解决方案、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slvaei4/slvaei4.pdf

    我将其列在采用 LM5176的参考设计列表中、但时间有限、而且这种情况会进一步移出。

    如果您希望使用升压转换器升压至40V、然后使用降压转换器降压至系统电压、请查看用于升压的 LM5157-Q1。

    有关更多详细信息、请定义为电容器充电所需的电流和保持系统运行所需的电流。

    此致、
    Brigitte