您好!
我的客户希望找到 用于备用电源的双向转换器。 请参阅主要应用:
正常工作时、该器 件可将电压升高到40V 或更高、以便为电解电容器充电;当系统异常断电时、它会对电解电容器放电、以维持系统的正常运行。
此功能可通过 ADI 的 LTC3643实现。 我们的客户希望知道、如果我们有类似功能的器件可供推荐。 谢谢!
此致、
小燕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望找到 用于备用电源的双向转换器。 请参阅主要应用:
正常工作时、该器 件可将电压升高到40V 或更高、以便为电解电容器充电;当系统异常断电时、它会对电解电容器放电、以维持系统的正常运行。
此功能可通过 ADI 的 LTC3643实现。 我们的客户希望知道、如果我们有类似功能的器件可供推荐。 谢谢!
此致、
小燕
您好、Xiaoying、
LTC3643的最大输入电压为17V、因此我不知道它如何在19V-30V 输入电压下工作。 我假设系统也由24V 电源供电? 如果是、40V 充电电容器是否需要降压至24V?
TI 电池充电组当前没有独立的升压控制器。 我们现有的降压控制器都无法达到40V。 我们的最佳解决方案是具有28V 最大输入的 BQ24640超级电容器降压充电控制器。 或者、您的客户可以使用升压转换器/控制器在24V 至40V 的电压范围内为电容器充电、这通常不需要严格的充电曲线、只需要电流限制。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
您的理解是非常正确的、系统也将由24V 电压供电、我们的客户希望我们帮助他们找到一种与 LTC3643类似但具有更高输入电压能力的解决方案。 此外、40V 充电电容器需要降压至24V、他们正在考虑使用我们的 LM76003来实现降压转换器。
那么、您的建议是、我们建议客户使用 BQ24640为电压较低的电容器组充电? 还是只使用升压转换器? 如果我们的客户使用升压转换器/控制器、他们如何实时限制电流? 软启动功能或一些其他功能来实现的? 谢谢。
此致、
小燕
您好、Xiaoying、
据我所知、对于这种情况和如此高的电压、我们没有完全集成的解决方案。
对于低电压、我们针对4开关降压/升压转换器和一些外部组件的类似问题创建了一个解决方案、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slvaei4/slvaei4.pdf
我将其列在采用 LM5176的参考设计列表中、但时间有限、而且这种情况会进一步移出。
如果您希望使用升压转换器升压至40V、然后使用降压转换器降压至系统电压、请查看用于升压的 LM5157-Q1。
有关更多详细信息、请定义为电容器充电所需的电流和保持系统运行所需的电流。
此致、
Brigitte