主题中讨论的其他器件: TPS2HB50-Q1、 TPS2H000-Q1、 TPS2H160-Q1
大家好、
我的客户正在调查一个高侧开关、其功能如下、 TPS272C45是否可以支持该开关? 
如果是这样,那么另一个问题是我们是否有 适用于 TPS272C45的 Auto GRADE 解决方案?
RTM 计划也在2021Q3? 客户在第4季度之前需要大约500~1K 个样片。
如果没有、您能评论一下我们的解决方案可以支持此功能、也可以 支持 TI 的自动等级解决方案吗?
谢谢!
Kai