This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TPS92513HV

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010823/tps92513hv-tps92513hv

器件型号:TPS92513HV

我使用 TPS92513HV 构建 LED 驱动器电路。 该电路与数据表中的典型应用相同、只是在输出电流时有所不同。  当我增加输入电压时、输入电流保持在同一电平。 但我测量了 Visense、它是300mA、VPH 正在切换。 当输入电压增大时、VPH 的峰值增大、占空比减小。 LED 的亮度不随输入电压的变化而变化。 我测量的每个参数都是正确的。 我不知道为什么输入电流不下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您能否在增加输入电压之前和之后提供波形(PH、VOUT、VIN、IIN)? 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin@20V_inputIin@20V_inputIin@20VVph@20VVout@20VVin@30VIin@30V_1Iin@30V_2Vph@30VVout@30V

    从上到下:

    输入电压@ 20V

    IIN @20V_1

    IIN @20V_2

    VPH @20V

    输出电压@20V

    输入电压@ 30V

    IIN @30V_1

    IIN @30V_2

    VPH @30V

    VOUT @30V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    如果您可以在调整输入电压之前和之后将 PH/VIN/IIN/VOUT 波形放入一个图中、我们将不胜感激。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         

    第一幅图是在20Vdc 输入下、

    另一个是30V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin 请继续关注这种情况