请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92513HV 我使用 TPS92513HV 构建 LED 驱动器电路。 该电路与数据表中的典型应用相同、只是在输出电流时有所不同。 当我增加输入电压时、输入电流保持在同一电平。 但我测量了 Visense、它是300mA、VPH 正在切换。 当输入电压增大时、VPH 的峰值增大、占空比减小。 LED 的亮度不随输入电压的变化而变化。 我测量的每个参数都是正确的。 我不知道为什么输入电流不下降?