尊敬的 TI 支持团队和社区:
我在标准 Cadence PSpice 中工作、而不是在 TI 型号的 PSpice 中工作。
我的原理图中的偏置点似乎存在问题、并且可能是模型存在问题。 VREF 电压为0V、因此 REFIN 看到0V 时实际上不会发生开关。
这使用的是 TPS51916瞬态模型... 因此、我不确定如何使用该模型... 当我运行一个瞬态时、偏置点看起来会引起一个问题、因为 REFIN 看到0V。 我不得不使用自动收敛来运行仿真、因为 TPS51916模型的节点中发现了收敛问题。 原理图中没有其他复杂的器件会导致问题...
您是否有任何提示、说明导致此类问题的可能原因? 这些模型是否仅在 TI 型号的 PSpice 中有效、对于标准 Cadence PSpice 无效?
提前感谢您。