This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:PSpice 建模和用例仿真-非收敛问题

Guru**** 2597295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012044/tps51916-pspice-modeling-and-use-case-simulation---non-convergence-problems

器件型号:TPS51916

尊敬的 TI 支持团队和社区:

我在标准 Cadence PSpice 中工作、而不是在 TI 型号的 PSpice 中工作。  

我的原理图中的偏置点似乎存在问题、并且可能是模型存在问题。 VREF 电压为0V、因此 REFIN 看到0V 时实际上不会发生开关。  

这使用的是 TPS51916瞬态模型... 因此、我不确定如何使用该模型... 当我运行一个瞬态时、偏置点看起来会引起一个问题、因为 REFIN 看到0V。 我不得不使用自动收敛来运行仿真、因为 TPS51916模型的节点中发现了收敛问题。 原理图中没有其他复杂的器件会导致问题...

您是否有任何提示、说明导致此类问题的可能原因? 这些模型是否仅在 TI 型号的 PSpice 中有效、对于标准 Cadence PSpice 无效?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我使用标准 Candence PSPICE 模拟从 TI.com 下载的模型、并且可以看到部件切换。 请参见下图。 您能否基于 TI.com 中的模型生成模型以查看其是否有效(或先仿真 TI.com 中的模型)?

    偏置点仅提供初始条件、在本例中 VREF 上为0V、REFIN 正确、因为器件尚未上电。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    非常感谢您的帮助。 我发现、我的问题很大一部分可能与未使用足够长的仿真时间有关。 在将仿真时间延长至几百 us 后、我看到开关开始。 然后、我看到电源似乎关闭了、这是我尚未确定的原因。  

    我的原理图没有任何问题... 我将尝试从头开始重建它、以查看是否有任何连接不正确的东西。 您是否偶然发现了任何明显的问题? 我很好地从 Webench 复制了这个内容、但也许我错过了一些东西。 最后需要注意的是、在没有负载的情况下运行仿真后添加了5欧姆负载、结果是相同的。 我在一个点上还有一个100欧姆的负载、这没有任何影响。


    谢谢、

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    您能否在下面进行更改以查看问题是否消失?

    将 R5更改为1k 以支持陶瓷输出电容。

    2.将 R3更改为50k 以增加 OC 限制。

    3.在输出端再添加一个2x47uF。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    电路现在启动正常。 我按照 Webench 的建议使用了一个1.8Ohm ESR 47uF 电容器、但我没有使用数据表中的其余元件进行验证。 我对电感器和 FET 选择所做的一些修改可能与该电容器选择不一致、并且我没有重新计算。  

    我将继续使用该电路进行更多实验、看看能否使正常的 D-CAP 功能正常工作。

    谢谢、

    Donald