This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012287/tps5430-tps5430

器件型号:TPS5430

您好!

我有一个28V 直流输入直流/直流转换器。 它是500kHz 和7V OUT。 I 必须连接到输入滤波器(DM 和 CM)。 可以帮帮我吗? 例如原理图等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    该数据表包含详细的设计过程部分、可用于选择 TPS5430的值(第8.2.1.2节)。 此外、您还可以使用 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案、该设计器可在器件产品文件夹的底部找到(链接)。 例如、请参阅下图、其中显示了28Vin 至7Vout 以及3A 输出的 WEBENCH 设计值。

    此致、
    Alejandro