请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 您好!
我有一个28V 直流输入直流/直流转换器。 它是500kHz 和7V OUT。 I 必须连接到输入滤波器(DM 和 CM)。 可以帮帮我吗? 例如原理图等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.