请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92200 大家好、
客户当前使用的 TPS92200D1在激活时会干扰 AM 频段。 目前已知会干扰990K、999K 和1008K 的频带。
->是否有任何相关的对策可以抑制,或者如果有高于2MHz 的 P2P IC 工作频率可以替换,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户当前使用的 TPS92200D1在激活时会干扰 AM 频段。 目前已知会干扰990K、999K 和1008K 的频带。
->是否有任何相关的对策可以抑制,或者如果有高于2MHz 的 P2P IC 工作频率可以替换,谢谢!