This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2532360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011829/tps92200-searching-ti-solution

器件型号:TPS92200

大家好、

客户当前使用的 TPS92200D1在激活时会干扰 AM 频段。 目前已知会干扰990K、999K 和1008K 的频带。

->是否有任何相关的对策可以抑制,或者如果有高于2MHz 的 P2P IC 工作频率可以替换,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、在这种情况下、您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyon:

    我认为线性 LED 驱动器似乎适合您没有开关噪声的应用。 您能否分享有关 您的应用的更多规格信息? 然后、我可以向您建议器件。

    BR、

    Robin