This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:EN/UVLO 引脚额定值

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011836/lm7310-rating-of-en-uvlo-pin

器件型号:LM7310

大家好、

我的客户考虑使用 LM7310、他提出了一个问题。  

即使 Vin 未通电、也可以对 EN/UVLO 引脚施加5V 电压吗?  数据表中的 ABS mas 为6.5V (不像 Vin + XXV)。 因此、只要 EN/UVLO 引脚处于绝对额定电压范围内、就不会有任何问题。 这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    是的、即使输入电压为0、也可以在 EN 上施加电压。 对于该器件、建议的最大值为5V。 因此、您可以在该引脚上持续施加5V 电压。 但是、您不应长时间施加6.5V 的绝对最大电压、因为这会影响器件的可靠性。 始终在建议的最大值范围内操作设备  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的快速回复和澄清!

    此致、
    Shota Mago