请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 大家好、
我的客户考虑使用 LM7310、他提出了一个问题。
即使 Vin 未通电、也可以对 EN/UVLO 引脚施加5V 电压吗? 数据表中的 ABS mas 为6.5V (不像 Vin + XXV)。 因此、只要 EN/UVLO 引脚处于绝对额定电压范围内、就不会有任何问题。 这种理解是否正确?
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.