This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011408/lm5145-lm5145

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

你(们)好

  基于 LM5145 TI PWM 控制器的直流/直流转换器有问题。

设计输入电压在36V - 63V (标称48V)之间。

设计输出电压为24V、4A。

设计 PWM 频率为350kHz。

当我测量输出电压时,我测量的是19V 而不是24V (在无负载和 0.5安培负载的情况下),引脚19 (SW)的信号不稳定,它跳过周期,并且该 引脚的占空比也不稳定。

我可以听到很小的噪声 (如 Ashhh 噪声、可能来自输出电感器)。

我使用 TI 的 Excel 仿真工具进行了设计

已在引脚19 (SW) e2e.ti.com/.../power-supply-calc.xlsm 上附加原理图设计和示波器波形

e2e.ti.com/.../DC-TO-DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能会导致不稳定。 请使用正确的 Cout 降额值检查补偿值(当施加24V 电压时、10uF/50V/1206陶瓷电容器比值降额至3-4uF -请查看电容器数据表)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些其他要点:

    将 NC 和 EP 引脚接地、以允许较大的铜面积进行散热。

    鉴于最大负载电流仅为4A、CSD19534Q5A 也适用于高侧 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电压降额后、电容器的值应该是多少、我将使用10个10uF/50V/1206的电容器。

    电容器 是 Murata 生产的 GRT31CR61H106KE01L

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接:

    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=GRT31CR61H106KE01%23

    https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us

    电容在24V 时达到其铭牌值的-83.5%、因此约为1.65uF。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 理解降额、但我不理解、通过仿真工具、我在电压降额后需要什么等效电容器。

    假设降额为83.5%、我仍然有额定电容1.65uF X 10 = 16.5uF、这还不够吗?  

    从仿真工具"最小理想输出电容为4uF "

    降额后、我具有16.5uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inno、

    所需的输出电容由输出纹波和负载瞬态规格设置(请参阅 LM5145数据表中的公式)。

    但是、请注意、有效 Cout 值对补偿值有重大影响。 请在快速启动中使用正确的降额 Cout 值来推导补偿组件并确保稳定性。

    此致、

    Tim