主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A
你(们)好
基于 LM5145 TI PWM 控制器的直流/直流转换器有问题。
设计输入电压在36V - 63V (标称48V)之间。
设计输出电压为24V、4A。
设计 PWM 频率为350kHz。
当我测量输出电压时,我测量的是19V 而不是24V (在无负载和 0.5安培负载的情况下),引脚19 (SW)的信号不稳定,它跳过周期,并且该 引脚的占空比也不稳定。
我可以听到很小的噪声 (如 Ashhh 噪声、可能来自输出电感器)。
我使用 TI 的 Excel 仿真工具进行了设计
已在引脚19 (SW)e2e.ti.com/.../power-supply-calc.xlsm 上附加原理图设计和示波器波形