This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225:短路行为

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011960/tps54225-short-circuit-behavior

器件型号:TPS54225

您好专家、

客户通过在电子负载上按"短路"进行了 TPS54225短路测试、且该测试始终为短路。 使能由 CPLD 控制。 一旦 Vo 下降、CPLD 将禁用启用、然后再次启用。

下面波形中有一件我们无法理解的事情是 短路后、跳闸 UVP、持续约286uS、然后转换器再次开始开关(似乎处于 OCP 状态)、即使 ENABLE 尚未> 2Vh。  

~800uS 后、启用>2V、它将停止开关并锁存。 它只能通过切换启用来恢复。

我们的问题是

为什么 TPS54225的工作甚至会使电压小于2V?  

2. UVP 应在 UV 250us 后提供闩锁保护。  为什么它未锁存?  

通道1:3.3Vo

CH2:电感器

通道3:VSW

CH4:英文

通道1:3.3Vo

CH2:电感器

通道3:输出电流

CH4:英文

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我正在查看您的问题。 我会尽快返回给您。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    为什么 TPS54225的工作甚至会使电压小于2V?  

    此器件没有精确的 EN 控制。 确保仅在低于0.4V 的电压下关闭 IC (检查电气特性)。 高于该值并低于 EN 高电平阈值(2V)时、状态未知。

    欠压锁定保护(UVLO)监控 VREG5引脚的电压。 当 VREG5电压低于 UVLO 阈值电压时、TPS54225关闭。 这是非锁存保护。

    2. UVP 应在 UV 250us 后提供闩锁保护。  为什么它未锁存?  

    TPS54225通过监控反馈电压(VFB)来检测过压和欠压情况。 在大约1.7倍的软启动时间后启用此功能。 当 反馈电压高于目标电压的120%时、OVP 比较器输出变为高电平、电路锁存高侧 MOSFET 驱动器关闭、低侧 MOSFET 打开。 当反馈电压低于目标电压的70%时、UVP 比较器输出变为高电平、内部 UVP 延迟计数器开始计数。 250 μ s 后、该器件锁存 μs 顶部和底部 MOSFET。

    设计建议:
    建议在 PG 引脚上使用20k - 150k 欧姆的上拉电阻器。

    此致、

    何塞