Other Parts Discussed in Thread: TPS54225
您好专家、
客户通过在电子负载上按"短路"进行了 TPS54225短路测试、且该测试始终为短路。 使能由 CPLD 控制。 一旦 Vo 下降、CPLD 将禁用启用、然后再次启用。
下面波形中有一件我们无法理解的事情是 短路后、跳闸 UVP、持续约286uS、然后转换器再次开始开关(似乎处于 OCP 状态)、即使 ENABLE 尚未> 2Vh。
~800uS 后、启用>2V、它将停止开关并锁存。 它只能通过切换启用来恢复。
我们的问题是
为什么 TPS54225的工作甚至会使电压小于2V?
2. UVP 应在 UV 250us 后提供闩锁保护。 为什么它未锁存?

通道1:3.3Vo
CH2:电感器
通道3:VSW
CH4:英文


通道1:3.3Vo
CH2:电感器
通道3:输出电流
CH4:英文

此致、
Allan