This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610高侧 FET 损坏

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009749/bq24610-bq24610-high-side-fet-broken

器件型号:BQ24610

你(们)好

采用 BQ24610的客户设计、在生产过程中发现 HIDRV FET 断开、MOS 规格为30V/6A SOT-23 NMOS、

 高侧 FET 将在何时分解?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我需要更多的细节、而不是刚刚中断。 原理图是什么、工作条件是什么等?

    谢谢

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的回复。

    附上了原理图供您参考。

    目前,在试制期间,发现四块电路板被拆分,BQ24610被损坏。 30V/15A 充电 MOS 和 P-MOS 使用30V/6A。

    发现四个芯片损坏、四个电路板的充电 MOS 管都损坏(Q4、Q5)

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您可以发送更清晰的原理图吗? 不清楚哪些节点已连接或只是重叠。 是否也可以使用具有不同对比度的原理图?

    谢谢、

    Mike Emanuel