This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:BQ21062 -未连接 VIN 时无法访问 I2C

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011869/bq21062-bq21062--not-able-to-access-i2c-when-vin-is-not-connected

器件型号:BQ21062

大家好、  

我们使用 的是 BQ21062电池充电器 IC、也使用了它的负载开关功能。 我们将内置负载开关用于另一个电路电源控制、但我们在这里面临一些问题。

虽然我们使用稳压电源将 VBATT 连接至4.1V、但 I2C 仅在 VIN 存在时有效。

我们观察到、在连接 VIN 上的电源时、只有我们才能访问 I2C。  根据我们的理解、在器件工作/睡眠模式/未充电的情况下、I2C 在所有情况下都保持有效。 不应严格依赖 VIN。 请确认吗?

我们必须通过 I2C 在运行时打开/关闭负载开关、如果我们需要注意这里的任何情况、请建议我们这样做。 或者对于此类用例有一些限制吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shani、  

    I2C 仅在充电模式(连接 VIN)和电池工作模式期间有效。 当 VIN 不存在时、/LP (低功耗模式使能)输入引脚必须被驱动为高电平才能进入有效电池模式并允许 I2C 通信。 如果/LP 引脚设置为低电平、I2C 将不会处于活动状态。  

    用于通过 I2C 启用/禁用通过 EN_LS_LDO 位控制负载开关。 需要注意的一个潜在限制是处于低功耗模式(无 VIN 和/LP 低电平)时、负载开关输出将保持在 EN_LS_LDO 位设置的状态、然后进入 LP 模式。 当器件处于低功耗模式时、会禁用对负载开关的 I2C 控制。  

    此致、

    Garrett