Other Parts Discussed in Thread: BQ21062
大家好、
我们使用 的是 BQ21062电池充电器 IC、也使用了它的负载开关功能。 我们将内置负载开关用于另一个电路电源控制、但我们在这里面临一些问题。
虽然我们使用稳压电源将 VBATT 连接至4.1V、但 I2C 仅在 VIN 存在时有效。
我们观察到、在连接 VIN 上的电源时、只有我们才能访问 I2C。 根据我们的理解、在器件工作/睡眠模式/未充电的情况下、I2C 在所有情况下都保持有效。 不应严格依赖 VIN。 请确认吗?
我们必须通过 I2C 在运行时打开/关闭负载开关、如果我们需要注意这里的任何情况、请建议我们这样做。 或者对于此类用例有一些限制吗?