This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:布局问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011366/tps25947-layout-issue

器件型号:TPS25947

大家好、

我的客户正在设计 PCB 布局、因为 PCB 很紧凑、请帮助评论 VIN/VOUT 的覆铜是否足够? 或者、对此布局有什么意见?

最大 电流为2A。

返回页首

第2层

第3层

底部

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此外、对于1A、布线宽度与电流的规则总和约为1mm。 VIN/VOUT 焊盘的布线宽度为0.3mm、以及如何处理5A 电流。 是否有任何计算公式可以解释它?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    布局看起来不错。 是在输出侧添加过孔、如输入侧。 最好有通孔。 我不知道公式、但该器件可以轻松处理5A 电流。 重点是通过布局技术改善 RQJA、从而使器件不会产生太多热量。 为此,在 电源路径上添加多个过孔有助于增加铜。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    非常感谢您的评论。 我还建议客户测试 TPS25947 EVM 的 CH1以检查热性能、这将有助于研发部门更有信心。

    此致、

    陈文森