This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:dVref/dVka 规格查询

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011739/tl431li-dvref-dvka-spec-inquiry

器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件:TL431

大家好、

在 Ika=10mA 测试条件下、我们是否具有 dVref/dVka 规格?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是 TL431的规格、如下所示:

    对于 IKA=1mA 的 TL431LI、上述规格是相同的:

    我怀疑 TL431LI 的 IKA=10mA 规格将是相同的。