您好、TI 专家、
我正在尝试使用 LM5117芯片设计一个可调恒流电源、该芯片可提供~0-2A 电流。 目前、我计划修改数据表中的 CC 示例:

最初、我尝试用电位计替换电流控制盒(左下方)中的分压器。 然而、电位计似乎几乎没有影响。
但是、在再次查看数据表后、我意识到由于 V_CM ~= 2*I_OUT* R_s*a_s、 而误差放大器的基准电压为0.8V、小型40mil 电流感应电阻器在尝试将输出调节至100mA (V_CM = 2*0.1A*40E-3 Ω*10 = 0.08V << 0.8V)时可能太小。 我的下一个想法是添加一个可变增益运算放大器来放大 CM 引脚的输出、如下所示:

首先、这种方法是否有意义、或者我对芯片的工作原理有概念上的误解? 其次、将 COMP 节点连接到 FB 节点的电容器、虽然它在数据表示例中、但我不太确定如何选择它的值、因为数据表公式考虑将电阻器与此处的电容器串联的滤波器网络。