This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:设计可调节恒流(CC 模式)电源

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011205/lm5117-designing-an-adjustable-constant-current-cc-mode-supply

器件型号:LM5117

您好、TI 专家、

我正在尝试使用 LM5117芯片设计一个可调恒流电源、该芯片可提供~0-2A 电流。 目前、我计划修改数据表中的 CC 示例:

最初、我尝试用电位计替换电流控制盒(左下方)中的分压器。 然而、电位计似乎几乎没有影响。

但是、在再次查看数据表后、我意识到由于 V_CM ~= 2*I_OUT* R_s*a_s、 而误差放大器的基准电压为0.8V、小型40mil 电流感应电阻器在尝试将输出调节至100mA (V_CM = 2*0.1A*40E-3 Ω*10 = 0.08V << 0.8V)时可能太小。 我的下一个想法是添加一个可变增益运算放大器来放大 CM 引脚的输出、如下所示:

 

首先、这种方法是否有意义、或者我对芯片的工作原理有概念上的误解? 其次、将 COMP 节点连接到 FB 节点的电容器、虽然它在数据表示例中、但我不太确定如何选择它的值、因为数据表公式考虑将电阻器与此处的电容器串联的滤波器网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    2A 对于控制器实现而言并不多、因此需要更大的分流电阻器值。 请注意、CM 输出仅在 CCM 运行模式下有效。 请查看应用手册 snva829、了解有关 CC/CV 电路的更多详细信息。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着在分流电阻器上使用真正精确的数字电位器是使该部件可调节的最佳方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、分流电阻器(原电路中为40m Ω)是功率分量。 50m Ω 是可行的、因为这会提高信噪比、但仍会将其保持在内部电流限制阈值以下(您可以使用 LM5117 Excel 快速入门计算器进行检查)。 将增益从 CM 更改为 FB、可能是通过向 FB 注入电流来实现的、这似乎是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Timothy、

    这种帮助受到了极大的赞赏、但在我整天与仿真器一起疯狂后(我对开关稳压器的设计非常陌生)、我仍然有点困惑。 首先、我想确认我遵循了您的最后建议。 假设我使用50m Ω 或更大的感应电阻器、为了调节电流、您会想到以下情况吗? 扼要重述一下、我希望能够将输出从~100mA 调节到~2A。

      

    根据这一想法、可以使用 DAC 向 FB 节点注入电流、甚至移除电流。 尽管这直观地说是有道理的、但我的测试和仿真实践使这看起来是一项艰巨的任务。 似乎我到目前为止尝试修改 CM 增益的所有内容通常不会在电路达到 CCM 时更改输出。 此外、该芯片的大多数支持文档似乎都假定为固定电压或电流、甚至知道负载电阻(也是可变的)。 如果能帮助找到正确的方向(我有很多需要学习的东西、但我已确定)、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    请参阅应用手册 SNVA829中的图2。 电阻分压器抽头转到 FB、您可以使用注入电阻器在此处注入电流、如原理图所示。 另请参阅 LM5117数据表中的图35。

    此致、

    Tim