This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12007:参考应用手册给出了针对更高功率耗散的更低铜面积建议?

Guru**** 2510985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011636/lmr12007-referenced-application-note-gives-lower-copper-area-recommendations-for-higher-power-dissipation

器件型号:LMR12007

大家好、

LMR12007布局指南 SNVA054C 中引用的应用手册提供了一个热近似公式、该公式可产生更小的覆铜区、从而实现更高的功率耗散。 相关方程式为方程式(4)、如下所示。

如果我将1.5W 功率替换为2W 或3W、则得到6.264平方英寸和5.592平方英寸。

是否有原因建议的铜面积随着功率损耗的提高而缩小?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。 应用手册 SNVA951是 SMPS 热设计的另一个很好的参考。