请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR12007 大家好、
LMR12007布局指南 SNVA054C 中引用的应用手册提供了一个热近似公式、该公式可产生更小的覆铜区、从而实现更高的功率耗散。 相关方程式为方程式(4)、如下所示。
如果我将1.5W 功率替换为2W 或3W、则得到6.264平方英寸和5.592平方英寸。
是否有原因建议的铜面积随着功率损耗的提高而缩小?
谢谢、
Jacob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.