请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQ76942、 BQSTUDIO
TI 专家。
我使用了 bq76942芯片和 bq76952芯片、
能否使用配置的 BQ76952-gg.csv 文件直接导入 bq76952芯片?
如果答案是肯定的、那么我只需要稍微修改 bq76952的参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.