This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:能否使用配置的 BQ76952-gg.csv 文件直接导入 bq76952芯片?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011227/bq76952-can-i-use-the-configured-bq76952-gg-csv-file-to-directly-import-the-bq76952-chip

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQSTUDIO

TI 专家。

我使用了 bq76942芯片和 bq76952芯片、

能否使用配置的 BQ76952-gg.csv 文件直接导入 bq76952芯片?

如果答案是肯定的、那么我只需要稍微修改 bq76952的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jmyang,

    可以、您可以使用 BQStudio 将 gg.csv 文件直接导入芯片。 在"Data Memory"选项卡中、面板右上角附近有一个导入按钮。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

     很抱歉,我犯了个错误。

    我使用了 bq76942芯片和 bq76952芯片、

    能否使用配置的 BQ76942-gg.csv 文件直接导入 bq76952芯片?

    如果答案是肯定的、那么我只需要稍微修改 bq76952的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我们对此进行了测试、您可以将 BQ76942-gg.csv 文件导入 bq76952芯片。 会出现警告、指出该文件不包含一些参数(主要是特定于单元格11-16的参数)、因此您需要解决这些参数、但在其他情况下它将导入而不会出现问题。

    希望这对您有所帮助、

    Andrew